ES - Productos y soluciones - Construcción e infraestructura - Energía y control - En detalle 2 - Encabezamiento genérico

No todos los cables son iguales (ACANTS - "All Cables Are Not The Same")

Soluciones vanguardistas para apoyar la construcción del futuro

No todos los cables son iguales (ACANTS -

ES - Productos y soluciones - Construcción e infraestructura - Energía y control - En detalle 2 - Texto

Una necesidad creciente de cables de calidad

Prysmian ayuda hoy a construir las ciudades del futuro. Somos pioneros en la construcción de nuevos edificios que cada vez están cobrando más importancia dentro de un paisaje altamente urbanizado que se expande verticalmente para albergar a miles de personas más.

En este entorno en rápida evolución, respaldamos el sector de la construcción en su esfuerzo por afrontar retos constantes manteniendo la calidad de vida de la población urbana y ofreciendo unos tiempos de instalación eficientes, a la vez que suministramos soluciones nuevas y efectivas para la seguridad.

La calidad de los cables nunca ha sido tan importante.

ES - Productos y soluciones - Construcción e infraestructura - Energía y control - En detalle 2 - Texto- 1

​​​​Algunos datos sobre los incendios

  • Los incendios en el interior de los edificios representan el 90 % del total
  • Cada año, 4.000 personas mueren a causa del fuego
  • Las averías en las instalaciones eléctricas son la segunda causa más común de incendio.

ES - Productos y soluciones - Construcción e infraestructura - Energía y control - En detalle 2 - Texto - 2

Por qué la calidad importa

Los edificios funcionan gracias a kilómetros de cables. Estos cables desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento diario y constante de una estructura, pero también aumentan la seguridad, especialmente en caso de incendios y situaciones de emergencia. A pesar de su importancia, se sigue vendiendo una gran cantidad de cables que no cumplen con las normas de seguridad pertinentes.

Aunque el coste de los cables representa sólo un pequeño porcentaje del coste total del proyecto, se suele optar por alternativas de baja calidad que pueden aumentar el riesgo para los residentes en el edificio y retrasar significativamente el tiempo de instalación.

Debido a que, en la mayoría de los casos, la diferencia no es obvia a primera vista, existe la percepción incorrecta de que todos los cables son iguales.

 

Somos líderes en seguridad de cables

Para demostrar esta diferencia e impulsar un cambio de mentalidad necesario, Prysmian Group, como líder mundial, ha desarrollado el único sistema integral de ensayos de la industria que analiza los cables en términos de seguridad, rendimiento y usabilidad y que es capaz de cuantificar de manera clara las ventajas del uso de los cables de Prysmian y Draka: el ensayo de rendimiento de Prysmian.

El análisis del ensayo de rendimiento de Prysmian ha comparado hasta la fecha más de 80 marcas diferentes y ha ejecutado ya más de 10.000 ensayos que comprenden cinco categorías diferentes:

  1. Geométrica

  2. Eléctrica

  3. Mecánica

  4. Rendimiento

  5. Usabilidad

ES - Productos y soluciones - Construcción e infraestructura - Energía y control - En detalle 2 - Texto 2 col

ES - Productos y soluciones - Construcción e infraestructura - Energía y control - En detalle 2 - Texto - 3

Manifiestamente mejor en la práctica

Nuestros cables han sido analizados en proyectos de construcción reales. Los resultados revelaron un nivel de seguridad superior, una mayor eficiencia energética y un ahorro en el tiempo de instalación de hasta un 32 %, lo cual supone un ahorro considerable en el coste total del proyecto.

Ello compensa con creces el ahorro que supone comprar cables de baja calidad.

Estamos comprometidos con la innovación continua de los cables, que combinará unas capacidades operativas de primera clase con ventajas económicas cuantificables en los costes de instalación y el coste total de propiedad.

ACANTS - No todos los cables son iguales

ACANTS - No todos los cables son iguales

¡No todos los cables son iguales! Previsualización 1

¡No todos los cables son iguales! Previsualización 1

¡No todos los cables son iguales! Previsualización 2

¡No todos los cables son iguales! Previsualización 2

Kayganlik

Kayganlik

Merdivende Yanma

Merdivende Yanma

Siyrilabilirlik

Siyrilabilirlik

Cuánto podemos ahorrar con un cable Prysmian

Cuánto podemos ahorrar con un cable Prysmian