Prysmian Group: MMS-Soluciones Multimedia lanza un cable de datos conforme con el Reglamento CPR
Draka Cat.6 U/UTP Cca D64: cumple lo que promete
El Grupo Prysmian, primer fabricante mundial de cables, amplía su cartera de productos con el cable de datos Draka UC400 23 Cat.6 U/UTP LSHF D64 Cca. Este cable de reciente desarrollo de la división MMS-Soluciones Multimedia cumple de forma íntegra y fiable todos los requisitos de la Euroclase Cca s1a d1 a1 del Reglamento de Productos de la Construcción (CPR). Así lo han comprobado laboratorios internos y externos en varias series de ensayos. Con un diámetro de 5,9 mm y una caja Reelex, el Draka Cat.6 U/UTP Cca D64, ligero y flexible, es especialmente fácil de instalar. Su rendimiento es conforme con la categoría 6 de las normas EN 50173 y EN 50288. Este nuevo cable de red se utiliza principalmente en edificios públicos (colegios, hospitales, aeropuertos, etc.) y de oficinas.
La protección estructural preventiva de incendios es necesaria para una mejor protección de la vida y la integridad física en caso de incendio en edificios. Los cables han de contribuir también a este objetivo. Así lo exige el Reglamento de Productos de la Construcción (CPR), que obliga a todos los Estados miembros de la UE y afecta también a los cables instalados de forma permanente en edificios desde julio de 2017. El CPR requiere que los cables sean probados por terceros con la intervención de un organismo notificador en relación con la energía térmica, la propagación del fuego, el humo, la acidez, la emisión de calor y la formación de gotas, a fin de garantizar que cumplen los requisitos de reacción al fuego establecidos en la norma EN 50575 del Reglamento CPR.
Ignífugos y de fácil instalación
Para cumplir con las estrictas directivas de protección contra el fuego, la división MMS-Soluciones Multimedia de Prysmian Group ha desarrollado el cable Draka Cat.6 U/UTP Cca D64. Este nuevo cable satisface todos los criterios de protección contra incendios y seguridad de la Euroclase
Cca s1a d1 a1 en cuanto a emisión de humos (s1), formación de gotas (d1) y contenido de ácido (a1). «Hemos invertido muchos recursos en el desarrollo del nuevo cable conforme con el CPR. Debe ser rápido y fácil de instalar manteniendo tasas elevadas de datos», indica Zoran Borcic, director de Producto de la División MMS-Soluciones Multimedia del Grupo Prysmian. Con un diámetro de 5,9 mm y con presentación en caja Reelex de 305 m, la división MMS-Soluciones Multimedia ha conseguido lanzar al mercado un cable de red muy ligero y flexible con una elevada resistencia al fuego. Su rendimiento cumple con las normas europeas EN 50173 y EN 50288.
Sometido a la prueba de fuego
Varios laboratorios de ensayo internos y externos comprobaron los criterios de protección contra incendios (Cca) del cable en varias series de ensayos. Todas las muestras elegidas al azar cumplieron plenamente los exigentes requisitos de la clase de protección contra incendios Cca. «Esto nos coloca un paso por delante de la competencia. Sin embargo, como parte del proceso se probaron muchos otros cables del mercado de terceras empresas presuntamente clasificados como Cca Cat.6 U/UTP, y ninguno se corresponde con la clasificación del CPR indicada en la declaración de prestaciones (DoP) del fabricante. Esto es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que el Cat.6 U/UTP es uno de los cables más utilizados en Europa. Por lo tanto, comprar los cables a una empresa reconocida y de confianza es fundamental», añadió Zoran Borcic, director de Producto de la División. «Una razón más para suministrar a nuestros clientes un cable Cat.6 U/UTP Cca que cumple lo que promete».
Encontrará más información sobre el cable Draka Cat.6 U/UTP Cca D64 en la FICHA TÉCNICA.